This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62363:输出咨询中的电压阶跃

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62363, TPS62864, TPS62866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044761/tps62363-voltage-step-in-output-consulting

器件型号:TPS62363
主题中讨论的其他器件: TPS62864TPS62866

您好!

  您能为以下有关 TPS62363的问题提供帮助吗?

  • 下图位于 TPS62363数据表的第15页。
  • 为什么 Vout 上存在电压阶跃? 请帮助解释根本原因。
  • 电感器电流上存在电流阶跃的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    让我回顾一下、我将在明天提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    从 d/s 中可以看出、  

    在软启动期间、输出电压单调上升至最低可编程输出电压。 达到此阈值后、输出电压会随着斜率设置中设定的斜率进一步增加、直到达到设定的输出电压。 一旦达到标称电压、上述的正常运行将继续。

    因此、Vout 中的阶跃只是 该器件的典型行为。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

      电流如何?  

      据我了解、在 SS 之后、它应该直接变为斜坡速率上升状态。 为什么有一个步骤?

      此步骤是否会导致电流下降?

      希望您能澄清。

      非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    正如我解释过的、SS 有两个步骤:单调斜坡至最小输出电压、然后斜升至编程的标称输出电压。 因此、电感器电流会进行充电和放电、如波形所示。 启动波形根据输入电压、输出电压、负载而变化、如图18-21所示。  

    您看到的步骤取决于输出电压和负载条件、这是该器件的典型行为。 这不会导致任何额外的电流降。

    此外、我还想提出一些较新的替代方案、如 TPS62864或  TPS62866。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62864.pdf

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

      非常感谢您的讲解。

      我可以得到你的全名吗? 在这种情况下、我需要将其转移到内部讨论中。

       我需要向您发送电子邮件以供将来支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    我现在向您发送一封电子邮件。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    在我们脱机讨论时、我将关闭此主题。 希望您对此感到满意。

    如果您同意、请点击 Resolved。

    此致、

    Febin