This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:在突发模式阈值处计算负载电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048307/ucc256301-calculation-of-load-current-at-the-burst-mode-threshold

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC256403

大家好、

您能否告诉我有关如何确定突发模式阈值的更多详细信息?

有一个公式(70)、它显示了如何计算 VLL。 我已经知道客户电路板中的 RLLupper 和 RLLlower、并且我得到 VLL = 7.21V。 是否有办法假设 负载电流有多大、使其在增加负载为零的同时退出突发模式?

从 Excel 设计表中可以看出、应该插入(反馈光耦合器发射极和接地之间的电阻器)来计算突发模式阈值和目标负载电流、但客户的电路板上没有 RE。

此外、我实际上是在设计 UCC256501。 我认为 LL/SS 引脚设置与 UCC25630器件相同。

请提供建议。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    有关突发模式设置,您可以参阅以下链接中的应用手册第3.1节。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua836

    顺便说一下,我建议在您的项目中使用 UCC256403,UCC256403是升级版本,没有问题,您可以参考以下链接中的应用手册进行修改。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua966

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的快速响应。 我已经检查了 slua836 、但它没有描述 VLL 和负载电流之间的关系。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    VLL 与输出负载电流没有直接关系。

    IC 内部 FB 信号由开关频率控制,但 LLC 开关频率不会随输出负载电流线性变化,它取决于谐振回路,因此我们只能微调 VLL 以设置突发模式阈值,而不是计算值。