This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:环境温度与输出电流间的关系曲线

Guru**** 2814425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82866A, TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046447/tps62867-ambient-temperature-vs-output-current-curve

器件型号:TPS62867
主题中讨论的其他器件:TPSM82866A

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我们的客户对  TPS62867RQYR 有如下问题

1) 我们的应用要求该器件在~120-125度的高温环境下运行、在该环境下长时间运行该器件是否安全?

2) 此器件的安全工作区是多少? 其他器件系列在数据表中显示了环境温度与输出电流间的关系曲线、 但是、该器件未显示它、从我们的测试中可以明显看出、它在10W 负载和2.5V 输出电压下可在高达136环境温度下工作、您能否为我们提供该器件的安全工作区曲线?

我希望您能帮助我们解决这一问题。 非常感谢。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我们倾向于对模块进行此评估、因此评估 各种环境温度下的额定输出电流非常重要。

    您还了解了全新的 TPSM82866A 吗?

    在 TPSM82866A 数据表中、您可以在图9-24/9-25中看到您请求的这些曲线。

    由于 TPSM82866A 的 R_Theta JA 低于 TPS62867、因此在较高的环境温度下、您应该能够获得更大的输出电流。

    您还可以在布局示例部分看到、数据表(11.2)中35平方毫米 的解决方案尺寸是否非常小。

    如果您有更多问题或意见、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的回答。 请知悉我们的客户回复如下:  

    我无法使用 TPSM82866A、因为空间有限、因此我需要一个小型稳压器、此外、我的项目应尽快投入生产。 请查看我的问题、我希望得到准确的回答。

    我们有一个用于 TPS62867RQYR 的评估模块。 我们尝试检查输出与温度间的关系,它看起来像是在10W 输出(2.5V、4A)上,器件仍然稳定到135度。 135之后、它会切断并等待130度才能再次接通。
    问题是、如果这些是我的测试结果、该器件的安全工作区是多少? 由于我的应用要求器件在~120-125度的高温环境下运行、因此在该环境下长时间运行器件是否安全?

    我们将等待您的回复。 再次感谢您为我们提供的支持。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    如前所述、TPSM82866A 的解决方案尺寸与 TPS62867相同。

    由于使用 TPSM82866A 可以获得更好的热性能、我建议您也考虑使用该器件。

    TPS62867在高于建议运行条件时的运行会对器件产生应力、并可能缩短器件的寿命。

    您也不应将热关断视为上限。 热关断是一种安全机制、可防止器件在温度过高的情况下运行、并可能对器件造成永久损坏。

    您要查找的 VIN 条件是什么?

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    您对此查询是否有任何更新?

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian