This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:[BQ25895RTWR]替代查询

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047992/bq25895-bq25895rtwr-substitute-inquiries

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ25890

大家好、TI 支持团队

客户使用的是 BQ25895RTWR 产品、但由于交付问题、正在寻找更换产品。

收到客户询问的产品是 BQ25890RTWR 产品。

确认产品为 PIN 至 PIN。

它是否适合替代?

有什么区别?

BQ25895RTWR 和引脚对引脚产品被标识为 BQ25895MRTWR、BQ25890RTWR 和 BQ25890HRTWR 产品。

以下哪些产品是您的最佳替代产品?

感谢您的快速回复。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    BQ25890应最靠近。 主要区别是1) BQ25895默认启用 OTG 位、BQ25890默认禁用 OTG 位。 2) 2)在 OTG 模式下 、Q1针对 BQ25895关闭(仅 PMID 为 OTG 输出)、而 Q1针对 BQ25890打开(PMID 和 VBUS 均为 OTG 输出)。

    谢谢、

    宁。