This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:LM5166QDRCTQ1

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, LM5165, LM5166, TIPD215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044406/lm5166-lm5166qdrctq1

器件型号:LM5166
主题中讨论的其他器件:DAC8775LM5165TIPD215

您好!

我们在 其中一个采用 DAC8775的设计中使用 LM5166QDRCTQ1、目前 LM5166QDRCTQ1短缺、需要很少数量的原型、但仍然不可用、是否有任何具有相同尺寸和引脚的替代器件或任何可能的最佳选项?

提前感谢。

此致、

  • Amit  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!  

    具有引脚对引脚兼容性且我知道该器件是否为 LM5165、但输出电流较低的器件

    https://www.ti.com/product/LM5165

    否则、对于相同的规格、您也可以尝试使用该规格

    https://www.ti.com/product/LMR36506

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5166QDRCTQ1  对于该器件、我无法找到该器件的数据表、可以共享该器件的数据表。

    提前感谢。

    此致、

    Amit Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您是否从 TI 获取器件? 我们似乎只发布了非汽车版本  

    https://www.ti.com/product/LM5166

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    该数据表未显示该器件、即  LM5166QDRCTQ1

    此部件号是 DAC8775 EVK 或 TIDPD215。

    LM5166QDRCTQ1是固定 稳压器还是可变稳压器?

    此致、

    Amit Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    LM5166QDRCTQ1应为可调输出版本

    通常、对于固定输出、我们有一个后缀、如"X"、"Y"或实际输出电压。  

    我还将在内部仔细检查 Q 级型号的可用性

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    在内部进行进一步检查后、我们不会发布此产品的 Q 级型号。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    https://www.ti.com/tool/TIPD215

    您能不能在上面的链接中看到物料清单。

    它们也使用  LM5166QDRCTQ1

    我仍然对该器件、即  LM5166QDRCTQ1感到困惑

    此致、

    Amit Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!  

    是的、它们使用的是可调节版本的 LM5166、而参考设计应使用非 Q1、因为它不是汽车产品。 您还可以在上面的链接中看到、如果向下滚动、您可以看到设计中的 TI 器件参考 LM5166

    总而言之:

    LM5166 ->可调输出->用于 TIPD215

    LM5166X -> 5V 固定输出

    LM5166Y -> 3.3固定输出

    如您所见、X 和 Y 是3.3V 输出和5V 输出之间的区别。  

    以下是完整的可订购产品编号
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5166.pdf?ts=1635300206704&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM5166#page=49

    谢谢

    -Arief