请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 大家好、团队、
对于 BQ258V 的 REG0B-bit [7:5]:VBUS 状态寄存器、我根据数据表的说明找到:000:无输入。
我是否知道这意味着:没有 D+/D-的输入? 还是 Vbus 没有输入?
感谢和 BRS、
Cheney
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
对于 BQ258V 的 REG0B-bit [7:5]:VBUS 状态寄存器、我根据数据表的说明找到:000:无输入。
我是否知道这意味着:没有 D+/D-的输入? 还是 Vbus 没有输入?
感谢和 BRS、
Cheney