This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:专门配置

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047845/tps65400-specially-configured

器件型号:TPS65400

尊敬的

   对于 TPS65400、我们的应用如下:无需转到主机进行加电配置、然后由输入电源启用 Vout1、然后为 SW2启用 Vout1。 这样、加电时序由硬件控制。 考虑一下我的上述配置、这些引脚需要进行专门配置;说明通过 PMIC 对接的芯片是 Zynq7000系列。

 任何建议?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    赵正对此进行研究、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray  

    建议的配置:  

    悬空 ENSW1引脚。  

    2.将 SS1引脚连接到 ENSW1引脚、并将 SS1电容设置为10nF。  

    此外,我还有一些问题:  

    1.您能否给我发送此应用的电源树?  

    2、这种终端设备是什么?