请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65400 尊敬的
对于 TPS65400、我们的应用如下:无需转到主机进行加电配置、然后由输入电源启用 Vout1、然后为 SW2启用 Vout1。 这样、加电时序由硬件控制。 考虑一下我的上述配置、这些引脚需要进行专门配置;说明通过 PMIC 对接的芯片是 Zynq7000系列。
任何建议?提前感谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.