This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:高度差

Guru**** 2507155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200, TPS54302, TPS56339, TPS54202H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047171/tps54202-height-difference

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件:TPS562200TPS54302TPS56339

大家好、

为什么使用直流21+购买的器件与数据表具有高度差异?

数据表的高度基准为0.847 - 1.1、但我们的器件为0.82和0.81。 您能提供建议吗?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    您能否检查 您使用的游标卡尺的测量误差? 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    此外、您是否考虑了引线框的高度? 器件和引线框是否被压缩、从而导致测量误差? 设备是否与游标卡尺垂直?

    BTW、为什么需要测量高度?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高度测量包括引线框
    另一个器件被取出进行测量(没有丙酮和刮擦)、测量单位为0.83毫米。 因此、虽然高度接近最小值(但仍低于)、但导联框架不太可能被压缩

    测量的高度用于尺寸检查  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    您能否采用其他器件型号不同的器件将测量高度与数据表中的高度进行比较、以便再次确认您的测量方法?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们一直在使用相同的卡尺、没有这种差异。

    由于数据表为0.847至1.1、请检查低于最小值的高度是否可接受?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    1.您以前是否测试过高度值? 是否是第一次找到高度差?

    2.您是否有其他 SOT236器件可用于检查高度值、例如 TPS54202H、TPS54302/8、TPS56339、TPS562200/1/8/9?

    3.对于高度差,我们将检查内部,并尽快为您提供更新。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还需要检查以下内容:

    1.如果高度值接近最小值、客户会受到什么影响?

    2.您能否提供这些器件的批号?

    3.再次确认器件是否已焊接或进行了任何其他操作?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    1.将检查客户的接受情况。  

    2.没有得到任何批次信息  

    3.没有焊料,既没有丙酮也没有刮擦。  

    我们曾尝试测量 TPS54302DDCR、  

    高度范围假设为:1.1 - 0.84,实际值为0.84

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grace

    Lucia 正在研究这一问题、并将很快向您提供反馈。

    BR
    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    如果在双重确认后高度值低于数据表范围、请在 CSC 中提交 TT。

    客户支持中心–主页-客户支持(service-now.com)

    这将分配给相应的团队以提供支持。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚