This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:SW3上的 NC (引脚30、31)

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047288/tps65910-nc-on-sw3-pin-30-31

器件型号:TPS65910

大家好、团队、  

客户有一个采用 TPS65910AA1RSL 的设计、在该设计中、他们不使用 Switcher 3为任何部件供电。 它们是否可以将引脚30和31保持为 NC? 如果不使用开关3、这里有什么建议? 我在 D/S 中找不到任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      引脚30是 VFB3的模拟输入;如果未使用、请将其连接到 GND。 引脚31 SW3是一个输出引脚;请使其变为 NC (悬空)。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Phil!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您太受欢迎了!