This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2670:电流调节引脚

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2673, LM2676, LM22676, LM2670, LM2678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047230/lm2670-current-adjust-pin

器件型号:LM2670
主题中讨论的其他器件:LM2673LM2676LM22676LM2678

您好!

目前、我正在尝试寻找 LM2676的替代器件、因为我们找不到任何库存。 我找到了 LM2673、其功能看起来相似(电压、效率、工作温度、封装尺寸...) 引脚配置除外。

对于 LM2676、引脚5为 NC、而 LM2673的引脚5 用于电流调节。 如果我将电流调节引脚 NC 保持在低电平,会发生什么情况?  

此致、

Abed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您需要在 Ilimit 引脚上放置一个电阻器、以便为器件提供有限的电流限制;它不能保持断开状态。

    您可能需要查看 LM22676系列器件;它们也是引脚兼容的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢 您对 LM2673的快速响应。 关于 LM22676:

    -振荡器频率和结至环境热阻不相同  

    您是否具有相同的功能和引脚兼容性?

    此致、

    Abed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您正在寻找一种完全可直接替换的器件、而无需更换组件或 PCB、那么您可以选择 LM2670、LM2676或 LM2678。

    LM2678是一款5A 器件、应满足您的电流要求;至少在您能够获得正确的器件之前。

    您最多可能需要更换电感器以承受 LM2678的更大电流。

    否则、您需要改用 LM226xx 系列器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已决定使用 LM2670、除了它具有 SYNC 引脚外、看起来是等效的。 那么、如果我让 SYNC 引脚 NC 运行、它将作为 LM2676?  

    谢谢、

    Abed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    没关系。

    谢谢