This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048147/lmg1210-lmg1210

器件型号:LMG1210

在 PWM 模式下运行时、使能引脚应连接到什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 当您希望禁用驱动器时、EN 引脚应拉至 GND (0V)、当您希望启用驱动器时、EN 引脚应拉至高电平。 该引脚上的输入高阈值为2.45V (这意味着该引脚需要2.45V 或更高的电压才能将信号识别为高电平)。 请注意、不要超过此引脚的建议工作范围(-0.3V 至10V)。  

    此致、

    Leslie