This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067-Q1:电感器建议

Guru**** 2502135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048098/tps62067-q1-inductor-recommendation

器件型号:TPS62067-Q1

尊敬的团队:

我的客户使用的是具有小输出电流的62067-Q1。 VIN=5V、Vout=3.3V、Iout=0.5A (最大值)。 现在、我需要计算电感值、如果电流纹波系数为0.25、则根据数据表 的公式、电感应值应为3uH。 当我使用 Webench 进行如下仿真时、仿真结果为电感器= 1uH。 这样 、电流纹波系数为0.68、这是不合理的。 您能否帮助分析 Webench 为什么推荐1uH?

谢谢、此致、

雪利