This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:Tcase 建议额定值?

Guru**** 2514845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048119/tps82130-tcase-recommended-rating

器件型号:TPS82130

大家好、

我的客户正在进行 热评估、  

我们知道 我们已经在数据表中显示了 Tj 建议额定值110C,但 Tcase 建议额定值如何?  

我们可否提供这方面的资料,或就这项质询作出一般性答覆?

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    Tjmax 是芯片内部最坏的限制情况、不得超过、这是器件为确保可靠运行而承受的最高温度。 因为直接测量结温不切实际。 Tjmax 必须根据外壳温度或环境温度进行计算。 因此无需定义最大 Tcase。

    谢谢、

    Nancy