This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A-Q1:ULQ2003ATPWRQ1和 ULN2003APWR 之间的差异

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047825/ulq2003a-q1-difference-between-ulq2003atpwrq1-and-uln2003apwr

器件型号:ULQ2003A-Q1

大家好、  

您能给我以下客户问题的评价吗?

在规格方面、ULQ2003ATPWRQ1和 ULN2003APWR 之间是否有任何差异? 客户是否能够使用 ULQ2003ATPWRQ1作为 ULN2003APWR 的替代产品?

在 内部结构和材料方面、ULQ2003ATPWRQ1与 ULN2003APWR 是否相同?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuho、

    区别在于 ULQ2003ATPWRQ1是汽车级产品、额定温度更高。 规格有很小的变化、例如 Vi (on)和输入电流分别变化0.1V 和10mA。 这些器件的运行方式相同、它们可以将其用作替代方案。  

    此致、

    Kalin Burnside