This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:上电/断电周期测试

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047921/ucc256403-power-on-off-cycle-test

器件型号:UCC256403

您好、E2E、

我们的客户尝试了开机->关机后再开机测试。
当断电后立即上电时、Vout 直到目标电压才会达到。
当重新启动时、LL/SS 的电压故障至1.3V。
我想、重新启动时、Rdischarge 会保持开启状态。

我认为,如果减少社联的价值,这种现象就不会发生。
这个想法是正确的吗?
还有其他解决方案吗?


此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的。 您可以通过减小 CSS 值来缩短开始时间。 确保其值在数据表的建议值范围内(请参阅数据表的第6.3节)。 此外,您还可以使用设计计算器(https://www.ti.com/lit/zip/sluc675 )根据开始时间要求查找电容值。

    此致

    曼尼甘塔 P