This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:如何调节 SCL 频率

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047733/tps23881-how-to-adjust-the-scl-frequency

器件型号:TPS23881

尊敬的 团队:

MCU 和23881之间的 SCL 在我们客户的电路板上以400kHz 的频率运行。  

您能否指导我们如何调整 SCL 频率? 谢谢!

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、由于 I2C 主设备驱动频率、因此应在 MCU 上更改频率。 这是使用 MSP430的 FirmPSE 解决方案吗? 如果是、我建议联系 MSP430团队、他们将知道如何调整 SCL 频率。

    此外、400kHz 是典型的工作频率、客户是否计划超过400kHz? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的  达尔文:

    非常感谢!

    是的、 客户希望将 MCU 的频率从400kHz 降低到100KHz。 他们从 MCU 读取 PSE 信息、但有时数据错误。 因此 、Thay 希望在 MCU 和23881之间将 I2C 时钟更改为100KHz。

    我已经使用我们的 MCU FAE 进行了检查、他说:

    很抱歉,我无能为力。  PSE 固件源代码仅归 BU 所有。 我无法修改它。 如果 GUI 可以配置所请求的功能、则需要要求 BU 支持该功能。

    我是否可以询问 GUI 是否可以配置它? 谢谢!

    还有一个问题。

     

    下面是客户拓扑、它分别以100KHz 和400kHz 的频率运行。 请帮助检查不平衡的频率组合是否会导致任何问题。 谢谢。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、我刚刚检查了 FirmPSE 和 EVM GUI、遗憾的是无法在那里进行更改。 我已经在 MSP430参考代码中看到了时钟速率、如果这对客户有所帮助。  对于 TPS23881、我认为在400kHz 频率下运行它没有问题、因为我看到的大多数 PSE 设计都将以该频率运行。 谢谢!