This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:UCC28742和变压器连接

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048070/ucc28742-ucc28742-and-transformer-connection

器件型号:UCC28742

你好  

我正在使用  UCC28742控制器对非隔离式电容器充电器电路进行解格式化;  

所以在我们的旧设计设计的设计笔记中,我看到变压器 是用散射方式连接的;您能解释一下原因吗? 什么是扩散,请;  

感谢您访问 e2e.ti.com/.../1526.pwr.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TR1不正确、并且 TR2看起来是正确的。  TR2与数据表相同、是正确的。

    TR1电路将无法正常工作。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答;但在我们的旧设计中、它始终用于 TR1;所以 我问什么是扩散? 为什么有时优先选择 TR1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我观察您的电路时、当 Q15接通时、TR1 10和6/7/8都被分流至接地。  当 Q15关断且能量被输送到次级侧时、Q15的体二极管应导通。  这是因为输送 到次级的能量将通过 TR1引脚10、15和 D69并通过 Q15返回。

    如果出现这种情况、开关节点如何在输入上方振铃?  除非 D969的回路直接连接到引脚10。  这将导致输出整流器电压 D69大于 Vin。  这不是我以前看到过的配置。

    此致、