This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:C2000太阳能微型逆变器查询

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046577/tmdssolaruinvkit-c2000-solar-micro-inverter-query

各位专家:

你好。

一个客户端正在使用 TMDSSOLARUINVKIT 太阳能套件、并且想要了解有关其运行情况的一些信息。

EVM 选项允许交流电源以某种形式离开电路板、并且需要将其连接到电网才能正常工作。

根据其用户指南第9步-6页、其中说明了如何将 EVM 输出连接到本地电网。 用户想知道是否可以放置一个负载电阻器来使交流电源离开电路板/电路、而不必使用电网或某种类型的电源。

我们能否获得更多有关这方面的信息?

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电阻器可用作负载而不是电网。 但您还需要打开交流电源并跨套件输出进行连接、以便套件可以计算 PLL 频率并锁定到该频率。

    然后、当套件将电流驱动到电阻器时、您应该会看到来自交流电源的电流将相应降低。  

    只需确保微型逆变器驱动的电流乘以电阻器不会产生超过套件额定值的输出电压。 此外、选择具有适当额定功率的电阻器。

    用户指南第46页的图47对此进行了说明

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shamim、

    感谢您的支持。

    此致、
    阿尔基·A.