This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:仅使用一个 DAC 即可控制多个 LDO 输出电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7002, DAC5311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047367/tps7a7002-controlling-more-than-one-ldo-output-voltage-with-only-one-dac

器件型号:TPS7A7002
主题中讨论的其他器件: DAC5311

您好!

我找到了使用 DAC 电压控制 LDO 输出电压的 nice (使用所有公式)示例...

https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/give-your-voltage-regulator-the-margin-it-deserves

只能使用一个(相同的 DAC5311) 来控制多个(完全相同的 LDO 的 TPS7A7002) LDO。 例如、一个具有3个 LDO 的 DAC 具有相同(全部3个)的可调输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想在理论上可以做到这一点。 我看到的问题是、3个器件的反馈电阻器中的每个误差都不同、 因此、您将无法使用来自例如监控 LDO 输出电压的 ADC (如果是单个 LDO)的反馈、从而导致器件的输出电压不同。 这也是假设 LDO 配置为具有相同的输出电压。 如果将 LDO 配置为不同的输出电压、问题就会变得更加复杂、因为现在您必须担心每个 LDO 在相同的0V 至5V (例如) DAC 输出下的范围、并且仍然要考虑反馈电阻器误差 (更不用说负载 LDO 时每个 LDO 的 VFB 变化)。  

    我想、如果您尝试对其进行仿真、它可能会起作用。 不过、实际上、我不确定您是否可以将全部3个 LDO 可靠地编程到您期望的电压。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的设置中、将有更相同的 LDO (在一个 PCB 上、一个 PCB 上、一个 PCB 上、一个 PCB 上)、具有相同的电源输入电压(稳压器的输入引脚连接在一起)和相同的输出电压电平(输出引脚未连接在一起、 不同的器件、这些器件应在相同的电压电平下工作)。 DAC 仅用于电压设置(一次)、ADC 仅连接到一个稳压器的输出(仅在设置序列期间测量电压、不是自动实时跟随器/调节器)。 微控制器负责设置。 范围为1.7V - 3.7V、几 mV 的小误差不是问题。

    我只将 DAC 输出引脚视为一个电压电平、我看不到一个电流从 DAC 输出端经过电阻器流向 LDO 的 ADJ/FB 引脚流向另一个电阻器流向另一个 LDO 的 ADJ/FB 引脚的电流的影响。 同样、我知道电压输出差很小、即使是 LDO 也是来自同一批次、0.1%电阻器的精确测量值将与可接受值相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 DAC 输出将是单个电压、每个 LDO 的反馈不应相互干扰太多(除了在其中一个器件中 VFB 发生变化的大瞬态期间)。 如果 LDO 都是相同的器件、它们都具有相同的标称输出电压、并且您可以容忍一些输出电压偏差、我认为这是可以的。 您唯一需要确保的是、您的 DAC 输出可以为所有3个反馈网络提供足够的电流。  

    此致、

    Nick