请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 尊敬的:
我们使用 DDSG 和 DCHG 来控制负端子保护。 使用 TEST 命令时、可以发现当 DSG 打开时、DDSG 打开、而当 DSG 关闭时、DDSG 也关闭。
使用 FET_CONTROL 命令时、每次发送 FET_CONTROL 命令时、DDSG 和 DCHG 将切换一次、然后保持活动状态。
我们如何正常控制 DDSG 的开关?
期待您的回复。