This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:TLV431BQDBZR 是否可用于替代 TLV431CDBZR

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047684/tlv431-could-tlv431bqdbzr-be-used-to-replace-tlv431cdbzr

器件型号:TLV431

大家好、

如标题所示、我们希望将自己添加为两个器件的 P2P 备份。  

请查看 并评论 TLV431BQDBZR 是否可用于替代 TLV431CDBZR? 客户在进行共同设计时需要考虑哪些关键区别和注意事项?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是的、TLV431BQDBZR 可用于替代 TLV431CDBZR。

    "B"版本在25°C 时具有0.5%的基准电压容差。

     "C"版本在25°C 时具有1.5%的基准电压容差。

    此外、TLV431BQDBZR 中的"Q"表示:

    它的工作范围比"C"版本高。  我希望我已经回答了你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    如果没有其他问题、您可以通过单击"已解决"来关闭该主题吗?  谢谢、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben。  

    祝你好运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    没问题!  很高兴能提供帮助。  祝您好运! :-)