This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:76930 AFE 的7s 锂离子电池测量的电压过高

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047666/bq78350-7s-liion-with-76930-afe-measures-too-high-voltages

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76930

您好!

我们开发了一款采用 BQ78350和 BQ76930 AFE 的智能电池。

有时、在将电池连接到 PCB 后、我们最终会处于 AFE 读取错误电压的状态-这是一张有关该情况的图片:

在生产过程中、解决此问题的方法是断开 VC5和 VBATT、然后重新连接它们。 启动 AFE (将 TS1短路至 VC1)后、读数正常恢复正常。

尽管我们遇到(很少)我们获得上述读数(例如、电压始终为65514mV!) 在电池运行期间发生。
是否有任何方法可以从78350中/通过78350对 AFE 进行"复位"?
我们有一条从 uC 到 TS1的信号线、用于通过软件"启动" AFE。

任何想法都受到高度赞赏。

此致、
Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果 AFE_XREADY PF 尚未启用、您能否尝试启用它? 如果存在这种情况、可能会解释您从 AFE 中看到的行为。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢您的快速回答!
    我检查了 AFE XREADY 永久性故障、这使得78350检查了76930"故障"位。
    技术手册规定:
    (笑声) 配套的 BQ769x0 AFE 包括内部自检、如果此检查失败、则 XREADY 位被置位。 BQ78350-R1A 每次读取 AFE 时都会检查该位、如果该位被置位、则会递增内部计数器。 如果此计数器达到可配置的限制,则设备将永久禁用电池组...
    因此、如果设置了 AFE 的故障位并且78350侧面的故障计数器超过阈值、它将永久禁用电池组?
    是否可以通过某种方式"重新激活"电池组?
    很抱歉,如果回答问题很简单-我刚刚接管了这个项目,我还不太深入...

    谢谢、此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    那么、如果我理解正确、您在启用此永久失败时看到 XREADY 失败了吗? 如果是这样、这里是对该故障的描述以及硬件上需要注意的一些事项。 (此信息是从旧的 E2E 主题中合并的)。

    当器件内部的8个电池组之间的5个通信在1秒间隔内损坏时、XREADY 将触发。  在这种情况下、器件认为报告的结果不可靠、并关闭 FET 输出。 一些常见原因:

    上层组上的电源缺失、例如压降导致组复位

    2.电源连接断开或缺失

    3、CAPn 电容短路

    4.由于缺少下拉电阻器、TSN 在启动时捕获了电压

    5. TSN 下拉至低于其基准(绝对最大值违例)

    电源引脚上有大噪声

    7.一些客户报告说 XREADY 在高场强环境中、不知道入口是通过电源引脚或 TSN 连接到远程热敏电阻还是其他。  滤波和屏蔽是预期的解决方案。

    当 TS2或 TS3被允许悬空时、引脚上被捕获的电压会阻止上部组再次启动、从而导致 XREADY。  当电压泄放时、组将开始、并且 XREADY 可被清除。  当电路板设置了热敏电阻连接器、但 TS 上使用电容来稳定电压时、这一点会更加明显。  电容将保持更长的电压。  如果在启动前有噪声耦合到悬空 TS2或 TS3引脚、则会产生类似但不同的效果。  上组可能会唤醒、器件将在启动后显示 XREADY、但可以将其清除。 此部件应始终通过 TS 引脚上的下拉电阻器运行至适当的基准。

    查看您是否可以在问题发生时识别这些情况(有些情况可以轻松消除、如短路电容器)。

    此致、

    Matt