This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:使用分流器替代 CT

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047624/ucc28070-q1-replacing-ct-with-shunt

器件型号:UCC28070-Q1

大家好、  

其中一位客户目前正在将 UCC28070-Q1用于交错 PFC 升压转换器。 它们在 PFC 的每个桥臂中使用2个电流互感器、类似于应用手册图3: https://www.ti.com/lit/an/slua896/slua896.pdf 

但是,上述电流互感器会增加 BOM 成本,因此在 PFC MOSFET 的电流测量中,每个桥臂中是否可以使用1毫欧的电流分流电阻器(在将信号馈送到 CSA/CSB 引脚之前,先使用基于运算放大器的滤波器和电压跟随器)?

此致、
Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、  

    应该可以在开关桥臂上使用分流电阻器(通过缓冲和适当的信号调节来满足 CSx 电平)。  然而,我一直无法找到成功完成这项工作的例子,因此我不愿意推荐这种做法。

    请记住、这会因分流器中的 IxR 损耗而导致效率降低。 为了减少损耗、需要在 尽可能小的分流值之间实现平衡(并相应地放大信号)、同时还要注意信噪比。