This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:电池被移除时的 BATDRV (BATFET)状态

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048066/bq25708-batdrv-batfet-state-when-battery-is-removed

器件型号:BQ25708

问题:电池取出后、BATDRV 以及 BATFET 的状态是什么?

背景:我们有一个示例、其中有一个前面板开关用于将电池与电路隔离、如下所示。

在这种情况下、如果 BATFET 保持导电状态、当系统由外部交流/直流转换器供电时、VSYS 将馈送到开关、在开关中、它遇到电池开路、但通过 LED 消耗的电流较小(约为10mA)。

在这种情况下、BATDRV 和 BATFET 的状态是可预测的吗?

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    在这种情况下、最简单的操作是禁用充电。 然后 BATFET 将停止导通、并且没有电流可以进入该路径。

    请从 数据表中查看以下内容:

    "当电池已满或电池未处于良好充电状态时、主机通过将 REG0x12[0]设置为1或将 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电。"

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢彭的回应、

    由于我了解响应情况、因此需要主机进行活动。 我描述的情况是机电前面板开关。 用户可以更改交换机的状态、而不会将状态更改通知主机。 在这种情况下、主机必须监控交换机的状态。 这是一个潜在的解决方案。 但这是一个解决我所问问题的办法,而不是一个直接的答案。

    如果 BQ25708在检测到电池未连接时打开 BATFET、则主机无需监控开关状态。 这是一种更简单的解决方案。

    我感谢您指出解决问题的方法、可能会出现这种情况。

    祝你度过美好的一天!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    充电器未检测到电池未连接、并且自行关断 BATFET。 如果移除电池、SRN 引脚将悬空、并且由于 该节点上的寄生电容和其他去耦电容、充电器将在该路径中继续流动电流。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Peng、

    响应意味着、一旦对寄生效应和去耦电容器充电、充电器将检测开路情况。 这是正确的说法吗?
    如果是、在这种情况下它是否会关断 BATFET?

    此外、在我分享的图中、只要 BATFET 允许电流流动(由于 LED)、就会有恒定电流(大约10mA)。 该电流是否足以防止充电器检测到"电池开路"情况?

    我认识到这些是我要问的异常情况,但我没有任何电路板在室内试验,如果 BATFET 在开关打开时不打开,则必须更换电池充电器或开关,或添加附加电路。 因此、我想用高度的信心来确定它。

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    为了获得高度的信心、您需要使用原始解决方案、即:

    "当电池已满或电池未处于良好充电状态时、主机通过将 REG0x12[0]设置为1或将 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电。"

    此部件设计用于与 CPU 配合使用。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Peng、

    我想知道您是一位知识渊博的用户还是 TI 员工。 由于这是一个公共论坛、我想无论在哪种情况下、此响应都不会明确地包含 TI 的正式响应。 是这样吗?

    我将把这个问题标记为已在你的回答后得到解决。

    请注意、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我是  一名 TI 应用工程师、为该部件提供支持。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”