This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:关于什么是"IC2被完全禁用"在低功率模式下。

Guru**** 2390785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046764/bq25155-about-what-does-mean-ic2-disabled-exactly-when-low-power-mode

器件型号:BQ25155

尊敬的专家。

我是 Koki、我想问 一下在低功耗模式下什么意思是"IC2完全禁用"。  

换言之、将操作什么?

根据第34页的数据表,即  

'在 LP 模式期间、VDD 输出由 BAT 供电、MR 输入有效、I 2C 和 ADC 禁用。'、

I2C 在此低功耗模式下无效。

这是否意味着  没有任何可作为 I2C 接口接受的内容?   

这像复位信号吗?  我的意思是、由于 I2C 可能不稳定、因此无法保存丢失的数据?

我之所以提出这一问题、是因为我的客户希望 在上电后立即使用此器件。

此时、I2C 信号可能会闪烁。

 

此致、

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、  

    仅使用电池供电时、LP 引脚将控制器件是处于低功耗模式还是电池工作模式。 该引脚在内部拉低、电流为900k (在低功耗模式下)、而在低功耗模式下、I2C 通信将会 NACK。 如果您希望在仅使用电池供电的情况下执行 I2C 通信、则需要将其驱动为高电平(如使用 MCU 控制引脚)以允许 I2C 通信。  

    您应该能够在上电后通过 I2C 进行通信、而不会出现任何问题、只需确保 LP 仅在 BAT 上被驱动为高电平、或者 VIN 存在即可。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Arelis - San、

    我了解到 I2C 通信将在 上电后立即通过 I2C 进行通信。

    当它被 Vin、VBATT 激活时、情况如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki-San、  

    如果存在 VIN、则 I2C 通信将处于激活状态。 无论 VBAT 值或 LP 状态如何、您都将始终能够通过 I2C 与器件进行通信。  

    如果 VIN 不存在、并且只有 VBAT 存在且 VBAT 高于 BATUVLO。 然后、如果 LP 引脚(引脚编号 封装 D3)由 MCU 驱动为高电平(电池工作模式)。 如果 LP 引脚为低电平、则器件将处于低功耗模式、您将无法在 I2C 上与器件通信。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arelis - San、

    我了解到、LP 模式仅在 VBAT 被激活时有效 、而不是由 Vin 激活时有效。

    当 LP 被激活时、I2C 通信将在 上电后立即通过 I2C 进行通信。

    它们是否正确?

    此致、

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki-San、  

    '我了解到 LP 模式仅在 VBAT 激活时有效、而不是由 Vin 激活时有效。' -正确

    '当激活 LP 时、I2C 通信将在 上电后立即通过 I2C 进行通信。' -否、在 LP 模式期间、I2C 通信将不起作用(NACK)。  

    下表真实显示了基于 VIN、VBAT 和 LP 状态的 I2C 通信。  

    VIN 有效? VBAT 有效? LP 引脚 I2C 通信
    是的 是的 是的
    是的 是的
    是的 是的 是的
    是的 是的
    是的 是-主动电池模式
    是的 否-低功耗模式

    此致、  

    Arelis G. Guerrero