This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203:CFF 选择和 Ron 限制

Guru**** 2534500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047563/lmz14203-cff-selection-and-the-limit-of-ron

器件型号:LMZ14203

大家好、

我想使用 LMZ14203。 输入为26V、输出应为5V、电流最高为3A

根据 LMZ14203的数据表第8章"应用和实现"、没有公式信息可用于选择 CFF。

相关信息  

至于 Ron 限值、Ron >= Vin (Max)×150ns /(1.3×10^-10)如公式(17)所示。

但最大 Ron 有何限制?

尽管我们使用设置仿真了 WEBENCH 并得到了 Ron 和 CFF 的特定值、  

需要 Thoery 或 Algorithmim 来确定 Ron 和 CFF。

是否有用于计算  输入26V、输出5V 和高达3A 电流的 Ron 和 CFF 的模块?

随附了我的 WEBENCH 结果汇总。

e2e.ti.com/.../1145.WBDesign1.pdf

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      kΩ 数据表引脚 kΩ 说明、Ron 值为25k Ω 至124k Ω。  kΩ、我将使用124 μ A 作为我的最大值。

    有关 Ron 的公式、您可以参阅数据表上的公式13。  

    对于 CFF、它通常基于您希望在控制环路中添加额外零的位置。 没有设置等式,但零点的位置可以通过 fzero = 1 /(2*3.14*RFBT*CFF)的公式计算。  

    在这种情况下、应将 webench 用作您规格设计值的起点。  

    谢谢你

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的评论。

    关于 CFF 和 Fzero、我们仍有疑问。

    >>对于 CFF、通常基于您希望在控制环路中添加额外零的位置。

    >>没有设定的等式,但零点的位置可通过公式 fzero = 1/(2*3.14*RFBT*CFF)计算。  

    我们必须 使用 SPICE 模型来仿真 LMZ14203频率响应 、并在实验室中测量 LVM14203EVM、以了解在哪里在 cotrol roop 中放置额外的零?

    或者、我们应该通过理论方程确定在我们的控制环路中放置额外的零的位置?

    您是否有一些材料或方法来了解使用 LVM14203时 Vin=26V、Vout=5V、Iout=3A 的 fzero?

    -Maki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunnosuke、

    是的、正确。 通常、如果您想增加相补角、则会添加零点。  
    我们通常在不使用 CFF 的情况下测量实验室中的频率响应。  
    然后、如果您需要更多相位裕度、可以在特定频率添加 CFF 以提升相位。  

    遗憾的是、在该产品上、我找不到公式来决定 CFF 值。  

    查看数据表上的信息、您可以使用图24和表1作为起始值、或使用 Webench 进行组件选择
    我们还提供评估模块、用于评估模块的性能
    https://www.ti.com/tool/LMZ14203DEMO

    根据本文、评估稳定性可以做的一件事是执行负载瞬态并测量输出电压中的振铃量
    https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf?ts=1635263741809&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢

    -Arief