This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:为什么启用了平滑功能、但它不能正常工作

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045623/bq40z80-why-the-smoothing-function-is-turned-on-but-it-doesn-t-work

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2

您好、 TI 专家

     当我设置 BQ40Z80或 BQ40Z50-R2的平滑功能时、为什么启用此功能(TI Gauging Ext-0001或0019)、但它不起作用。 相反、在高电流放电(电池未放电)后、SOC 逐渐平滑至0%、但这种情况在低电流放电后不会发生。
附件是我的 gg 文件和屏幕截图。 对我有什么好的建议吗?

e2e.ti.com/.../BQ48Z80-end-smooth-function-verification_2D00_2021_2D00_10_2D00_8.pptxe2e.ti.com/.../BQ48Z80-end-smooth-function-verification_2D00_2021_2D00_10_2D00_8.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张建恒、

    您可以共享日志吗? 我看不到您在 PowerPoint 中提到的内容。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 附件是我的日志数据。 可以看出、经过两次过流测试后、SOC 缓慢下降至0%、但在站立过程中没有放电。
    这是因为我在 TI Gauging Ext 中打开了平滑功能、但它不起作用、但更糟糕的是。
    你有什么好的建议吗? 谢谢。

    e2e.ti.com/.../BQ48Z80-end-smooth-function-verification_2D00_2021_2D00_10_2D00_19.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张建恒、

    您能否澄清您期望看到的行为?

    DSG_0_Smooth_OK 会导致 RSOC 在   术语平稳时间内逐渐减小到0、而不是立即从25下降到0。 根据您的日志、它看起来是按预期运行的。 平滑功能对电池的实际放电没有任何影响。 它是根据电压触发的、查看您的数据、看起来施加的负载会导致电压下降并触发 RSOC 下降。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它确实从25%缓慢下降到0%、 但是、在 SOC 减少的过程中、电池未放电(您可以从 Log 的电压和电流中看到电池只是静止、并且没有负载放电)、现在刚刚通过两次过流测试。

    这是异常的、因为 SOC 下降时电池未放电。

    如果 DSG_0_Smooth_OK 关闭、过流测试后将不会有减至0%的缓慢下降。

    我尝试将 TI Gauging Ext 从0001更改为0019、但似乎 SOC 缓慢下降至0%(无放电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [DSG_0_Smooth]不是标准平滑算法的一部分。 这是一个固定在顶部的保守功能。 如果您的电压处于 TermV +[Term Smooth Start Cell V Delta]范围内。 在[术语平滑时间]内、SOC 将被强制为0%。 这将在 DSG 模式或静置模式下发生。  

    将 IT Gaugeing Ext 从0001更改为0019根本不会影响平滑处理行为。 要禁用此功能、您需要清除该寄存器中的位0。 即0000或0018。  

    在日志中、您将以4秒的速度进行记录、因此您将丢失电压降至低电平以触发此功能的位置。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:
    感谢您的回答。
    换句话说、如果我打开[DSG_0_Smooth_OK]功能、在高电流放电期间、电池电压将被拉至 TermV +[Term Smooth Start Cell V Delta]范围、此时 SOC 将被迫缓慢下降至0%。 暂时而言、您没有更好的建议来改善这种情况、只需关闭[DSG_0_Smooth_OK]函数、不要使用它。 对吧?
    由于我要打开[DSG_0_Smooth_OK]功能、因此在低温环境或高电流放电中、SOC 可以平滑至0%而不会跳转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    DSG_0_Smooth_OK 功能不会更改电池电压、仅更改 SOC。 如果您想使用此功能、则需要找到一种方法来防止系统中触发 RSOC 降低至0的电压骤降。

    最棒的

    Jessica