This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:无法通过 USBANY 进行连接

Guru**** 2780825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044836/bq25672evm-connection-via-usbany-not-possible

器件型号:BQ25672EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我 将 BQ25672EVM 连接到 VIN1上的一个 PSU、VIN2 ET USB 连接器上无任何内容、 SYS 引脚和 GND 之间有一个5W 100phm 电阻器、电池端口上有一节 LiFePO4电池。

JP30和 JP33 进行分流、为 USBANT 提供3.3V 电压。 我检查了上拉电阻为3.3V。

我有一个 USBANY 卡连接到我的 PC。

我首先下载了浏览器扩展、然后下载了 TI Cloud Agent 应用程序。

我的 EVB 未自动连接。

我更改了 proxy.js、没有结果。

我尝试了 Chrome、Edge 和 Firefox 相同的结果。

我错过了什么吗?

我无法检查它是来自 USBANY 还是来自25672EVM。

请问您能给我一些解决这个问题的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    您是否从其 TI.com 产品文件夹下载了 USB2ANY 包装盒的最新固件?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    我使用 USBANY Explorer、建议我升级软件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    USB2ANY TI Cloud Agent 软件已修复。  请 删除 C:\Users\ \TICloudAgent 文件夹、并在系统提示您选择修复时自动提示安装新的 CloudAgent 时重新运行应用程序。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在新的软件版本中、它可以正常工作。

    非常感谢、

    此致