主题中讨论的其他器件: CSD87355Q5D
你(们)好
我使用 TPS51116设计了 DDR 电源。
FET 使用了 BSC0921NDIATMA1、与 TI 的 CSD87355Q5D 产品交叉参考。
我使用了一个小型电感器、因为电路板上没有太多空间。
我使用了 ASPIIG-F4020-R22M-T 并具有以下规格。
ASPIIG-F4020-R22M-T
电感:220nH
容差:20%
电流:16.8A
当前 SAT:18.8A
DCR:4.6mR
我想知道当电路按这种方式配置时、是否会出现任何问题。
例如、电容容量或频率设置
然后、请检查可能的情况。
此致
kyu