This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52:TPS7A5201RPST 替代项

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52, TPS7A53, TPS7A54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046344/tps7a52-tps7a5201rpst-substitute

器件型号:TPS7A52
主题中讨论的其他器件: TPS7A53TPS7A54

尊敬的 TI:

我的 设计目前使用 TPS7A5201RPST。 该设计已准备就绪、很遗憾、我无法从供应商或 Mouser 那里获得该器件的保压。 问题是:

1.该部件何时可用?

2.我不想重新设计产品、这个芯片有替代器件吗?    

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS7A5201RPS 是 LDO 系列的一部分、旨在支持不同的最大负载、因此其他引脚对引脚器  件包括 TPS7A5301RPS 和 TPS7A5401RPS。 下面是规格的快速比较。  

    遗憾的是、目前所有这三种器件都非常受限、这是因为整个行业半导体短缺、不同 IC 制造商的 IC 交货周期都是35-52周。 因此、最好尽快下订单。 遗憾 的是、我们目前没有关于何时解决供应情况的任何进一步信息。  

      TPS7A52 TPS7A53 TPS7A54
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出 可调节输出 可调节输出
    输出电流(最大值)(A) 2. 3. 4.
    输入电压(最大值)(V) 6.5. 6.5. 6.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.1. 1.1. 1.1.
    输出电压(最大值)(V) 5.15. 5.15. 5.15.
    输出电压(最小值)(V) 0.8. 0.8. 0.8.
    固定输出选项(V) - - -
    使能 是的 是的 是的
    电源正常 是的 是的 是的
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 45. 28. 21.
    噪声(uVrms) 4.4. 4.4. 4.4.
    精度(%) 0.5. 0.5. 0.5.
    VDO (典型值)(mV) 40 60 85.
    Iq (典型值)(mA) 2.8. 2.8. 2.8.
    热阻 θJA (°C/W) 46.5. 46.5. 46.5.
    最小封装面积(mm2) 5.5. 5.5. 5.5.
    封装类型 VQFN-HR VQFN-HR VQFN-HR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kyle 的回复、  

    短缺导致生产停止。 我至少可以在哪里查找样片? TPS7A5301RPS  和 TPS7A5401RPS。 我只需要每块5块就可以尝试一下。

    您在 TI 是否有样片联系? Mouser 或 Arrow 中没有库存。 因此、我需要依靠 TI 来尝试这种方法。

    Rgds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manimaran、您好!  

    很抱歉、除了通过 TI.com 或我们的经销商之一、我无法为您提供任何其他服务。 这是一个非常具有挑战性的时间、我讨厌行业的供应限制会给您和像您这样的客户带来问题。

    Kyle Van Renterghem

    应用程序和营销经理

    TI LVIN LDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的回复。 我理解这种情况。 另一个注意事项是、我今天收到了 TI 的电子邮件、随附于下方、现已可订购器件。 但我无法在 TI store 下单。 我已经通过电子邮件向客户支持发送了邮件、最多需要2天的时间才能收到回复、在该器件即将推出的2天内、您是否知道为什么不在 TI store 中展示? 如何购买?

    发送电子邮件至以下地址。

    从 TI store 购买

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manimaran、您好!

    我检查了一下,看起来它又缺货了:(  

    由于行业短缺、我们一直在努力在 TI.com 上提供尽可能多的 IC、以帮助我们的各种客户获得所需的材料、但这意味着、当常用产品的新材料可用时、可以快速排出。 我们还一直在与一些在其他人进入网站之前抓住他们的波特进行斗争。 不可能知道这是不是这里的情况,但这是我们每天都在积极处理的问题。