This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59283:空白和 PCHGON 之间的时间延迟

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046951/tlc59283-time-delay-between-blank-and-pchgon

器件型号:TLC59283

1.您能告诉我空白信号和 PCHGON 之间的时间延迟是多少? (下图中呈红色突出显示)

2.预充电 FET 中的体二极管是否允许在 Vout 与 Vcc 不同的情况下进行电流循环? 如果是、方向是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    对于问题1、由于这是一个旧器件、我找不到传统材料中的规格、我需要一些时间进行基准 测试、这可以作为参考。

    对于问题2、预充电 FET 是将 VCC 连接到输出引脚的 PMOS。 如果 VOUT 大于 VCC、 则 VOUT 到 VCC 的泄漏电流应很小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于问题2、可以假设 PMOS 体上存在二极管、或将其视为引脚的过压保护、因此电流将不仅仅是泄漏、对吧?

    我将等待您在#1上回答。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    我认为预充电 PMOS 很小、通过体二极管从 VLED 到 VCC 的电流不能很大。 与驱动 LED 的电流相比、额外的功耗可能会被忽略。