This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:与 bq2980共享 Rsense

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047889/bq27z561-r2-share-rsense-with-bq2980

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ2980BQ27Z561

大家好、

客户正在手机设计中使用 bq27z561和 bq2980。

因为这两个器件都支持1Mohm Rsense  

这两个器件是否可以共享用于电流测量的相同 Rsense?

这样可以节省组件成本和布局

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    可以使用相同的感应电阻器、只需确保接地基准正确且保护功能关闭系统即可。 而不是监测计(监测计应始终具有功率)

    此致、

    Wyatt Keller