This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:ESR 范围建议确认

Guru**** 2533150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047557/lm1117-confirmation-for-esr-range-recommendation

器件型号:LM1117

大家好、

我想确认 LM1117是否可以接受具有如下 ESR 曲线的 MLCC。
我们可以在数据表中找到0.3至22欧姆的建议范围。
例如、在本配置文件中、100Hz 时的 ESR 为0.8 Ω。
这是否意味着它应该涵盖所有频率范围?  

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、  

    这是一个好问题。 LDO 使用 ESR 和输出电容器来稳定控制环路、因此重要的是在 LDO 带宽的频率范围内的 ESR。 LDO 的一般规则是确保 ESR 满足10kHz 和3MHz 数据表中的指定要求。  

    因此、在这种情况 下、该电容器看起来可能是一个最小 ESR 为~0.2m Ω 的陶瓷电容器、不足以确保 LM1117稳定、因为该电容器设计用于钽电容器、需要0.3至22 Ω 的电阻。  

    如果您需要将陶瓷电容器与钽稳定 LDO 配合使用、可以通过两种方法添加电阻器并使用陶瓷电容器稳定 LDO。 将电阻器与负载串联将导致负载电流引起压降、但输出电容器将能够更快地响应负载瞬态。 将电阻器与负载并联(与 Cout 串联)将消除直流 I*R 压降,但会降低电容器对瞬态负载事件的响应时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    非常感谢您的回答。 我现在非常清楚这一点。
    (我认为我们应该为陶瓷电容器用例推荐另一个较新的器件。)

    此致、
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sawamoto - San、

    我同意使用更现代的器件会更好。  

    我不确定他们想要的是什么、但下面是一个参数 LDO 搜索、仅适用于支持 Vin>=12V 和 Iout 为500mA 至1.5A 的器件、您可以对其进行进一步优化以缩小选项范围、或让我知道他们还在寻找什么。  

    https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html#p451max=0.5;1.5000000000000002&p238max=12;125&p238min=0;10