主题中讨论的其他器件: TPS2373
你(们)好
根据以下电路图进行测试、在整流器电桥之前连接探针。
负载是两个并联的194欧姆非电感电阻器、负载功率约为30W、
输入连接到 PoE 交换机网络端口, IC 使用 TI 的 TPS2379。
负载板上的 LED 闪烁一次、但负载板无法正常工作。 每次负载板上的 LED 闪烁一次。
之前的条件保持不变、其中一个反向负载断开、即负载功率为15W、并且负载板可以正常工作
请帮助确认导致问题的原因。
谢谢、此致
摇滚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
根据以下电路图进行测试、在整流器电桥之前连接探针。
负载是两个并联的194欧姆非电感电阻器、负载功率约为30W、
输入连接到 PoE 交换机网络端口, IC 使用 TI 的 TPS2379。
负载板上的 LED 闪烁一次、但负载板无法正常工作。 每次负载板上的 LED 闪烁一次。
之前的条件保持不变、其中一个反向负载断开、即负载功率为15W、并且负载板可以正常工作
请帮助确认导致问题的原因。
谢谢、此致
摇滚
您好、Rock、
TPS2379是 IEEE802.3.at 器件。 IEEE802.3.at PSE 在其输出端可提供的最大功率为30W --由于电缆中的功率损耗,TPS2379的输入端可提供25W 功率。
然后、功率整流和直流/直流转换器中会出现进一步的功率损耗、因此负载甚至不能为25W。
问题是 PSE 正在关闭电源。 尝试使用高功率 PSE 并更改分级电阻以协商更高的功率。 您已经确认它不是我们的器件、因为它在15W 负载下成功协商了功率。 谢谢
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师
您好!
是的、如果您需要30W 的输出功率、则需要符合 IEEE802.3.bt 标准的 PD 和 PSE。
我建议使用 TPS2372-3。 此器件是 TPS2379等独立 PD、但集成了导通 MOSFET。 它没有适配器引脚或高级启动(用于下游 DCDC 转换器)、因此与 TPS2373相比、您可以节省成本。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师