This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:LMZ31530和 LMZ31520 ILIM 调整公式

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31520, LMZ31530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047793/lmz31520-lmz31530-and-lmz31520-ilim-adjustment-formula

器件型号:LMZ31520
主题中讨论的其他器件: LMZ31530

您好!

由于最近出现交货问题、我的客户计划将 LMZ31530替换为 LMZ31520、因为其设计中的 Iout (max)=<20A。
他们希望调整电流限制、使其在两个模块上的值相同。
您能否告诉他们如何分别在 LMZ31530和 LMZ31520上通过 RILIM 计算电流限制?

还有其他需要注意的事项吗?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这两个数据表中、根据表6中选择的电阻、可将电气特性表中的电流限制降低一定百分比。  

    您是否碰巧知道客户希望使用 LMZ31520设置的近似电流限制? 如果是、我很乐意提供该值。  

    在计算电流限制的情况下、我将使用与表6中的值成比例作为参考。

    此致、

    Alec Biesterfeld  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    感谢您的回答。

    当前客户 LMZ31530设计为 Iout (max)~=14A、RILIM=825K 欧姆。
    如果将 LMZ31530替换为 LMZ31520并使用相同的外设组件该怎么办?

    在 RILIM=825K 欧姆的 LMZ31520上、ILIM 是什么?

    将 LMZ31530替换为 LMZ31520还应考虑哪些因素?
    在当前设计中将 LMZ31530替换为 LMZ31520时、是否需要考虑其他元件更改?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将8256k Ω 电阻器与 LMZ31530搭配使用可将数据表表表表表6中列出的电气特性表中确定的电流限值降低10%。 这意味着电流设计中的过流保护设置为36A。 LMZ31520支持30A 的最大电流限制。 我建议使用243k Ω 电阻器、该电阻器将使用 LMZ31520将过流保护设置为21A。  

    对于外部组件选择、除了电流限制设置外、从 LMZ31530移至 LMZ31520时无需进行其他更改。

    此致、

    Alec Biesterfeld