This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:VDD1的外部 FET 过热、是否有任何解决方案?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, TPS62150A-Q1, TPS62130A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047530/tps65381a-q1-the-external-fet-for-vdd1-is-too-hot-is-there-any-solution

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62150A-Q1TPS62130A-Q1

各位专家:

众所周知、TPS65381A-Q1符合为 TMS570系列处理器供电的条件。 作为推荐设计、TPS65381A-Q1的 VDD1输出用于为 TMS570的 VCC 电源轨供电、即1.2V/510mA (典型值)、990mA (最大值)。 VDD1是一款具有外部导通 FET 的线性稳压器、可从6V 输入生成1.2Vout。 因此、外部 FET 的功耗非常高、从2.4W 到4.8W。 这种高功率耗散对于客户来说非常困难。 我想知道是否有任何解决方案可以降低 VDD1的功耗? 例如使用分立式降压直流/直流转换器替代 VDD1线性稳压器?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我建议确保客户具有非常大的实心接地层、以帮助从 FET 中散热。 考虑到其设计的高电流消耗、可能无法完全解决其问题、但它应有助于提供一些额外的热耗散。

    小型直流/直流稳压器可以代替内核稳压器、并直接由 VDD6 (例如 TPS62130A-Q1或 TPS62150A-Q1)供电、直流/直流的输出连接到 VDD1_SENSE 引脚、以便 TPS65381A-Q1能够继续监测内核电压。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    非常感谢您的回复。

    是的、您的建议是一个很好的解决方案。 但有几个问题:1. 如何控制 VDD6的加电/断电序列? 2.如果 VDD1_SENSE 连接到直流/直流输出、这意味着 VDD1 LDO 将在开环条件下工作、我不确定内部监控器电路是否可以监控 VDD1?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    VDD6根据输入电源和 PMIC (IGN 和 CANWU)的唤醒引脚加电。 要对分立式磁芯稳压器进行定序、我建议将 VDD3/5或 VDD5连接到稳压器的使能引脚、以便在内核电压轨在连接到 VDD6的其他电源之后稍微进行定序。

    我可以确认将 VDD1_SENSE 引脚与外部稳压器配合使用是否正常。 您仍需要使用 SENSE 引脚上的电阻分压器来设置输出电压、但电压监控器的工作方式与使用 VDD1时相同。

    此致、

    Layne J