This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:可耐受5V 电压?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048004/ucd90320-5v-tolerant

器件型号:UCD90320

各位专家:

你好。

我们想知道 UCD90320上的 Amon 输入是否 具有5V 容限。

"绝对最大额定值"中的输入电压最大值为5.5V、这是否包括电流引脚?

我们是否还知道该监控引脚的建议电压范围? D/S 似乎没有显示它。

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90320具有高达3.3V 的内部 ADC。 如果您希望监控5V 电压、请使用外部分压器将电压降低到该范围内。

    5.5V 是绝对最大额定值。  

    此致

    Yihe