This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:请检查输出短路测试的行为

Guru**** 2387090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045241/tlv62568a-pls-check-the-behavior-for-output-short-test

器件型号:TLV62568A

您好、专家、

请确认以下输出短路行为是否正确。

条件:

输入=3.3V

输出= 2.5V

问题是当输出短路时、电流为什么不会降至零。

谢谢

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能否分享一下如何将 Vout 短接至 GND? 如果您使用的电缆较长、电阻较大、并且仍可能存在压降。

    是否可以共享 PCB 布局? 如果 IC 和输出电容器彼此不靠近、也可能导致 Vout>0。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    我刚刚检查了 TLV62568A 是否具有峰值电流模式控制拓扑。 因此、您的曲线在我看来是可以的、因为器件会尝试将电流保持在数据表中提到的 ILIM (峰值电流限制)下。 因此、它不会衰减至零、但它将保持在 ILIM 下。

    此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您是否仍有关于此主题的疑虑/问题?

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我要关闭此主题。 在这里发表评论、欢迎随时打开。

    谢谢、此致、

    法赫恩