This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:UCC28600D 制造商效应

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047652/ucc28600-ucc28600d-manufacturer-effect

器件型号:UCC28600

UCC28600D 不提供所需的输出电压。  从示波器可以看出 、新批次的芯片不能正常工作:不能稳定输出功率、不能承受负载。  在没有负载的情况下、输出是相当大的纹波、大约为3V。  连接负载时、电压波动更大、压降高达7.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定您的电路有什么问题。  您能否在正常单元和不良单元之间提供原理图和关键波形?

    此致、