This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG113:REG113EA-3.3/2K5的 ESD 规格

Guru**** 2811205 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2950-N, TPS719, TLV717P, LM9076, LP5900, TLV766-Q1, TPS746-Q1, LP3988, LP3981, TPS745-Q1, LP2986, TPS794, REG113, LP2989, TLV707, TLV733P, TPS785-Q1, TPS7A60-Q1, LMS1585A, LP3872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046730/reg113-esd-specification-of-reg113ea-3-3-2k5

器件型号:REG113
主题中讨论的其他器件:LP2950-NTPS719TLV717PLM9076LP5900TLV766-Q1TPS746-Q1LP3988LP3981TPS745-Q1LP2986TPS794LP2989TLV707TLV733PTPS785-Q1TPS7A60-Q1LMS1585ALP3872

大家好、

我的客户想知道 REG113EA-3.3/2K5的规格、

但数据表未显示该值。

您能否向 我提供 REG113EA-3.3/2K5的 ESD 信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们将对此进行研究、并将在3个工作日内作出响应。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    当然、感谢你的帮助。

    我对一件事很好奇。

    ESD 的这些信息不会显示在数据表中?  还是仅仅因为 TI 未对其进行测试?  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我仍在研究这一点、但该数据表在一段时间内未进行重大修订。 我们较新的数据表显示了 ESD 认证、但我不确定这是否是 Burr-Brown 数据表的常见做法。  给我一些额外的时间来研究这个问题、我应该在几个工作日内为您准备一些东西。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我明白了、感谢您的帮助。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我们已检查了内部档案中的这些信息。  我们继承了 Burr-Brown 的这个组件、它是一个~25年前的组件。  我们的存档中不包含这些旧 Burr-Brown 组件的 ESD 信息。

    如果我们可以建议客户使用更现代的组件、请提供一组关键要求。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的信息、

    您是否推荐了与 REG113EA-3.3/2K5相关的组件?  

    我认为我的客户可能想知道。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我的客户想要确保某件事、

    1) TI 能否帮助客户测试 REG113EA-3.3/2K5的 ESD 规格? 还是我们没有这些信息?  


    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我正在调查您的问题、并将很快回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    谢谢。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    除非业务案例足够大、否则我们将无法对类似这样的旧器件执行 ESD 测试。  (但如果您认为业务案例足够大、请告知我们、以便我们可以与领导层讨论)。  我们所有的现代 LDO 都附带 ESD 测试、而我们的现代数据表确实列出了完成的测试类型。  客户可以考虑3.3V 输出的很多选项-请参阅以下列表。

    材料

    通用器件型号

    包装组 DCM

    封装

    LP2950CZ-3.3/NOPB

    LP2950-N

    更改为

    LP

    TPS71933-33DRVR

    TPS719

    QFN

    DRV

    TLV71733PDQNR

    TLV717P

    UXQFN

    DQN

    LM9076BMA-3.3/NOPB

    LM9076

    SOIC

    D

    LP5900SD-3.3/NOPB

    LP5900

    QFN

    NGF

    TLV76633QWDRBRQ1

    TLV766-Q1

    QFN

    DRB

    TPS74633PQWDRVRQ1

    TPS746-Q1

    QFN

    DRV

    LP3988IMF 3.3/NOPB

    LP3988

    SOT

    dBV

    LP3981IMMX-3.3/NO

    LP3981

    VSSOP

    DGK

    TPS74533PQWDRBRQ1

    TPS745-Q1

    QFN

    DRB

    TPS74633PCQWDRVRQ1

    TPS746-Q1

    QFN

    DRV

    LP2986AIMX-3.3/NO

    LP2986

    SOIC

    D

    TPS79433DGNR

    TPS794

    VSSOP

    DGN

    REG113nA-3.3/3K

    REG113

    SOT

    dBV

    LP2989AIMM-3.3/NO

    LP2989

    VSSOP

    DGK

    TLV707335DQNT

    TLV707

    UXQFN

    DQN

    TLV73311PDBVT

    TLV733P

    SOT

    dBV

    TPS78533QWDRBRQ1

    TPS785-Q1

    QFN

    DRB

    TPS7A6033QKTTRQ1

    TPS7A60-Q1

    更改为

    KTT

    LMS1585ACT-3.3/NO

    LMS1585A

    更改为

    NDE

    LM9076BMAX-3.3/NO

    LM9076

    SOIC

    D

    LP3872EMPX-3.3/NO

    LP3872

    SOT

    NDC

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我明白了。

    感谢您的信息

    Jason