This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:反相降压/反激式升压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38020, LM5180, LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047782/lmr38020-inverting-buck-boost-fly-buck-boost

器件型号:LMR38020
主题中讨论的其他器件: LM5180LM5161

将 LMR38020作为反相降压/升压或 Fly-Buck-Boost 运行有任何问题?  我需要构建初级侧调节隔离式转换器、FPWM 版本的 LMR38020在假设内部补偿兼容的情况下似乎可以很好地实现这一点。

有什么想法?

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    输入电压范围和输出功率是多少? 您还可以查看 LM5180系列、哪种解决方案可能更适合隔离式转换?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN ~= 15V、Vout ~= 75V。  我正在考虑使用 Coilcraft Hexapath HP2类型可配置器件~10uH 和1:5匝数比。  如果我将反相电压设置为~-15V、我应该能够使用 Flybuck-升压拓扑将~75V 反射到次级侧。

    LMR38020尤其有趣、因为其 Vin 额定值较高、与其他一些选项相比、它更具项目性、并且还具有一些其他不错的特性。

    该特定应用适用于高振动环境、因此我仅限于引线式封装- LM5180非常适合、但它采用 WSON 封装。

    不过、我将介绍 LM5161、它似乎采用引线式封装。

    Steve   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我将关闭此主题、在电子邮件中进行讨论。

    B R

    Andy