请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 您好!
对于任何高于放电阈值的电流、SOC 在放电时跳转到7%、然后跳转到3%、再跳转到0%。 EDV 寄存器位被置位、但是电压远高于触发这种情况的电平、这是因为已经生成了 EDV0、1、2值并将其置入设置中。 复位后、SOC 按预期读取、但放电会再次导致错误。
如果对正在发生的情况有任何想法、我们将不胜感激。
谢谢、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于任何高于放电阈值的电流、SOC 在放电时跳转到7%、然后跳转到3%、再跳转到0%。 EDV 寄存器位被置位、但是电压远高于触发这种情况的电平、这是因为已经生成了 EDV0、1、2值并将其置入设置中。 复位后、SOC 按预期读取、但放电会再次导致错误。
如果对正在发生的情况有任何想法、我们将不胜感激。
谢谢、
本