This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:升压模式下的负载瞬态响应

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047005/tps63020-load-transient-response-at-boost-mode

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TPS63802

大家好、

我的客户考虑使用 TPS63020、他询问降压和升压模式之间的负载瞬态响应差异。

在数据表中、图22 (降压模式)分别显示了每个负载增加/减少时的下冲/过冲。 另一方面、图21 (升压模式)显示了每个负载增加/减少时的下冲和过冲。

为什么升压模式在负载阶跃时显示这种行为?

我检查了 TPS63802/TPS63025等其他降压/升压转换器、但这些器件不显示 TPS63020等负载瞬态响应。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Mago、

    我想这个波形是因为示波器在测量期间没有限制带宽。

    在大多数情况下、降压模式下的瞬态性能会更好一点

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    如果您具有用于带宽限制和带宽限制的 EVM、是否可以像图21那样捕获负载瞬态波形?

    此致、
    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mago、

    是的、如果不是紧急情况、我将在下周一做基准测试。 您对此有何看法?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、


    没关系。 感谢您的支持!

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mago、

    好的, 我将在下星期一向您展示。 周末愉快!

    请勿回复此消息、否则我必须再次回复。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mago、

    请将照片作为参考。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您捕获波形。  尽管启用了带宽限制、但似乎存在过冲。

    您是否知道当负载电流增加时为什么会发生过冲?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mago、

    我的错误。

    我捕获了一个新的、请忽略最后一个。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    在捕获波形时、您在最后一个波形和新波形之间有何变化?

    探头的 GND 引线是否较长? 还是在之前的测量设置中存在任何寄生电感?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mago、

    在我的上一次测试中、探头的位置相反。

    此致

    TAO