This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710在:VBUS 电源时、通过强制电池运行来对电池进行放电。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046833/bq25710-discharge-the-battery-by-forcing-it-into-battery-operation-when-vbus-power-is-supplied

器件型号:BQ25710

你好

我对如何停止电池充电和放电有疑问。

连接适配器时(VBUS 电源= 5V 至20V)、是否有任何方法可以停止充电、切换到电池运行是否有方法可以停止充电并切换到电池运行?

这用于电池容量校准。

我想强制器件切换到电池运行、并使用电路负载对电池放电、然后在电池容量降至低于特定阈值时对电池充电。

我已经检查了学习函数、但不确定是否可以使用该函数。


当电池电压降至某个水平以下时、学习功能切换到适配器运行、因此我认为无法实现我所需的运行。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    "记忆功能允许电池在适配器存在时放电。 它
    在整个放电/充电周期内校准电池电量监测计。
    当电池电压低于电池电量耗尽阈值时、即为系统
    主机切换回适配器输入。" 是的、可以使用学习模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周。
    非常感谢您的快速响应。

    您是否有详细的学习功能手册?
    此外、您能否提供有关以下规格的信息?

    记忆模式的放电规格 (放电电流、放电方法、放电时间等)


    2.学习模式的充电技术规格是否符合用户设定的技术规格?


    电池放电阈值是多少?


    4.学习模式的放电/充电周期规格是什么?
    (周期时间、周期数等)

    非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    进入学习模式时、降压/升压转换器停止开关、BATFET 导通。 系统负载决定 放电规格。 在学习模式下没有充电。 当电池降至低电压阈值(1S 为2.8V、2S 为5.6V 等)时、它退出学习模式 请与电池制造商核实周期规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周。

    是否可以控制退出学习模式的电压阈值?

    当达到特定电压(例如2.8V)时、学习模式不需要自动结束。

    我希望学习模式持续到2.5V。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、该阈值在器件内部是固定的、不能通过寄存器设置进行调节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、周。