This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:您能告诉我不会导致产品损坏的最小值吗?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047883/lm2675-could-you-tell-me-the-minimum-value-that-will-not-cause-product-damage

器件型号:LM2675

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

在建议运行条件下、LM2675MX 的电源电压最小值为6.5V。
但在绝对最大额定值中没有 LM2675MX 的电源电压最小值。
您能告诉我不会导致产品损坏的最小值吗?

非常感谢。
此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在 LM2675的数据表中、Tab7.1和 Tab 7.3提供了最大电源电压。

    希望这会有所帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    您能否以  绝对最大额定值提供最小电源电压值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们建议电源电压不高于40V。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要知道 绝对最大额定值中的最小值:

    电源电压=-2V?是否正常  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最小值应为-0.3V。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了  

    非常感谢!