This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:RBFET 软件控制

Guru**** 2509955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047582/bq24295-rbfet-software-control

器件型号:BQ24295

您好!

我对 RBFET (Q1)有疑问。

我们需要在几秒钟内保证 PMID 电压>~4.9V。 当我们使用升压转换器时、一切正常、但当 USB 连接时、PMID 直接从 VBUS 连接、而在实验中的测试正常时、我们会遇到一些问题:

USB 规范非常宽松、我们将来可能会有一些用户使用较差的 USB 端口。 我们当前检测到这种情况、但我们没有找到断开 RBFET 与软件的连接的方法。 因此、我们必须要求用户手动断开连接、这是非常糟糕的用户体验。

那么、是否可以断开 RBFET 并在软件控制下强制使用升压模式? 从文档中看、它似乎不是。 Q1 FET 栅极控制似乎由硬件执行、而软件没有强制断开连接的选项。

此外、当在该模式运行时拔下 USB 时、PMID 上出现短路电源故障、我想通过禁用充电器并从软件中启动电池升压模式来避免这种情况。

谢谢你