This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175和 LM34935之间的差异

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM34936, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046621/lm5175-difference-between-lm5175-and-lm34935

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM34936LM5176

各位专家、您好!

我们是否可以知道 LM5175和 LM34935之间的差异? 您能否为我们提供比较表? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    您能否与我分享一下您为什么需要 LM34935? 我们没有将该器件放在 TI.com 上。

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德传、您好!

    客户过去使用的是 LM34935、希望使用 LM5175实现第二个源。 感谢您的比较表、您能帮助我们再次检查是否需要更改外部组件、这意味着 LM5175和 LM34935设计的 BOM 到 BOM? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    是的、LM5175可以替代 LM34935、但不能替代其他方法。  主要区别在于额定电压和工作温度、但所有其他电气性能应相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德传、您好!

    如有类似的问题、我是否可以知道 LM5176是否可以用 BOM 与 BOM 兼容的方式替代 LM34936?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    类似的答案。    LM5176可以替代 LM34936、但不能替代其他方法。  主要区别在于额定电压和工作温度、但所有其他电气性能应相同。

    BR DE传