This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:输出电容过大

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045231/tps562200-excessive-output-capacitance

器件型号:TPS562200

我们目前使用此器件将标称值为12V 的电压降至5V。

我想使用同一器件将12V 降至3.9V @ 1A。 这是为了提供一个4G 无线调制解调器、在传输突发期间峰值为2A。

4G 调制解调器制造商的建议是在调制解调器附近使用大量大容量电容、以防止电压下降。

这意味着 TPS562200的输出实际上会有很多电容、我从数据表中看到、这可能会扰乱其控制环路并影响稳定性。

您能不能建议这是否起作用、还是会导致问题? 有没有办法解决这个问题?

 470uF 电容器将是钽电容器、TAJD477K006RNJ。 它们具有0.4 Ω 的 ESR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    请 像下面那样保留一个 CAP 房间。 C1设置为2nF。  C2不是。 如果将来需要 C2、它可以焊接一个电容器。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Edwin
    这不能回答我关于 TPS562200输出端的大容性负载的问题。

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    大输出电容器可能会导致开关多脉冲。 解决方案是在底部除法电阻器中添加一个电容 C1。  

    BRS。  

    Edwin。