This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:电流环路设计

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047188/ucc2818-design-of-the-current-loop

器件型号:UCC2818

您好!

我使用 UCC2818D 来控制单相 PFC。 我在 Contrôleur UCC2818D 的数据表中,了解了如何 设计电流环路?

-按照数据表:功率级的传递函数为 :

 

  则电流补偿环路为 :  

-我计算了电流环路补偿的传递函数 我找到了以下结果:   

  为穿越频率 f=10kHz 计算的参数(RF/RI/CZ/CI)

当我 在 MATLAB 中执行开环= C(p)*GID(p)时 ,我发现交叉频率高于10kHz。

我想介绍如何设计补偿参数、使穿越频率等于10kHz、具有较大的稳定性裕度。

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 如果使用 GID 和 Gea、则环路增益应为 GID (s) X Gea (s)。
    2. 使用 eq (22)确定10kHz 时的 GID。  
    3. 使用 eq (23)、将 Gea (s)的增益设置为10kHz 时的1/gid (s)。
    4. 设置 RF/RI = 1/GID (s)
    5. 根据 eq (24)将 CZ 设置为10KHz。
    6. 根据 eq (25)到(开关频率)/2选择 CP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的回答!

    为了计算补偿参数、我之前执行了这个步骤。

    我想与 MATLAB 一起检查开环:( ( 补偿 x 功率级)的传递函数),以检查我的系统的稳定性。

    当我在 MATLAB 中实现开环并且绘制波特图时,我没有找到交叉频率10kHz 和的值:

    10kHz 时的 GID 和 Gea 不同于您的答案中所示的理论计算。

    您能否 检查  当前补偿的传递函数:  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果您使用提供的公式、但您得到的结果不相同、我认为您的传递函数中必须存在数学错误或可能存在错误。   如果您提供了 Matlab 文件、我可以查看它以尝试查看问题所在。